This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:txs02612_rtw_24

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1479692/txs02612-txs02612_rtw_24

器件型号:TXS02612

工具与软件:

您好、 我在上面随附的原理图中一直使用这个 IC txs02612_RTW_24。 我无法初始化 SD 卡。 请告诉我可能的问题 (如果有)和解决方案。

电压水平和电流消耗都非常好。 检测到 SD 卡插槽、但未检测到卡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjanasri:

    鉴于到目前为止的细节、很难确定问题是否与硬件相关、您能否提供显示数据信号 SI 的波形? 使用了多少张卡? 此外、请注意、为确保数据不会损坏、需遵循加电注意事项:  

    (如果可能、还请在此处确认是否不存在软件问题)

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的响应。 是的、软件部分不会出现错误、因为它在很少的其他板上工作。 IC 和 SD 卡连接器上的电压电平也没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjanasri:

    请提供器件的非工作/工作波形、其中显示了 故障签名。 提供的原理图是否是完整的原理图?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    然后我将尽快地连接波形。  我还附加了 SOC 库的图像,其中 SD 卡外设是连接的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjanasri:

    谢谢、当捕获波形时、请在此处更新。

    此致、

    插孔