This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:关于锁存

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC14, SN74HCS125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1479575/sn74ahc14-about-latch-up

器件型号:SN74AHC14
主题中讨论的其他器件: SN74HCS125

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

SN74AHC14和 SN74LV125APWR 的数据表描述了 "闩锁性能超过250 mA、符合 JESD 17规范"。

然而、SN74HCS125数据表没有。

此外、德州仪器(TI) SN74HCS125认证摘要描述了 它在 JESD 78下通过了闩锁测试。

我对逻辑 IC 的闩锁性能有疑问。

问题1

我认为 JESD17和 JESD78的测试方法不同。

是否可以比较 SN74LV125APWR 和 SN74HCS125的闩锁性能(电阻)?

问题2

我想 JESD78是100mA 的测试结果。
SN74LV125APWR 性能是否在250mA 和进行了验证
SN74HCS125位于100mA?

问题3

 SN74LV125APWR 和 SN74HCS125之间的实际闩锁性能(电阻)是否有差异?

问题4

JESD17和 JESD78采用不同的测试方法。
您能否就 使用不同测试方法进行评估时对性能(电阻)评估的影响发表您的意见?

此致、

TTD