This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:如何考虑不同 IOL 电平的 VOL

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G08-Q1, SN74LVC1G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1480839/sn74lvc1g08-q1-how-do-i-consider-vol-for-different-iol-level

器件型号:SN74LVC1G08-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17-Q1、SN74LVC2G08-Q1

工具与软件:

您好!

我提供的电压为 VCC 1.8V、输出电流消耗约为4mA。 那么、我应该考虑的 VOL 最大值是多少?

我的 VIL 电平最大为0.3V、那么我是否可以考虑 VOL 最大值0.1V 并使用该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V±0.15V 电源的最坏情况为1.65V、因此您应考虑的限值为0.45V

    为什么要使用4 mA? 负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有消耗4mA 的电阻负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能使用该器件来驱动4 mA 负载并同时保持在0.3V 以下。

    使用两个栅极(例如 SN74LVC2G08-Q1)(一个用于电阻器、一个用于另一个器件)、或在电阻器和另一个器件之间添加缓冲器(例如 SN74LVC1G17-Q1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设我没有任何负载、它将连接 uC 的 GPIO、那么我可以考虑的最大 VOL 是多少? 它是0.1V、以便我可以满足 VIL 最大值0.3V 的要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;GPIO 的输入漏电流远小于100 µA。