This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3645EVM:当选通频率高于1.4kHz 时、无法检测到 LED 开路检测

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1479664/lm3645evm-unable-to-detect-led-open-detection-when-strobe-frequency-is-higher-than-1-4khz

器件型号:LM3645EVM

工具与软件:

您好!

我希望这条线能让您满意! 在 IR 模式下、我们无法检测 LED 开路检测。 我们在下面观察到一些情况。

1)对于 IR 模式、如果选通频率高于1.4kHz、则无法通过电压模式禁用来检测 LED 驱动模式优先级下的 LED 开路。
2)下面1.4khz 如果我们删除其中一个 LED 和检查15标志它能够检测到 LED 开路。

我们提供 Arduino Uno 板的频闪灯、准时-> 100us、关闭时间-> 100us。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果检测到 LED 开路、则应该有标志延迟时间。

    您 可以按如下方式进行检查:

    1.设置选通频率=固定1KHz

    2、导通时间从400us 缩短至100us。

    3.如果报告 LED 打开,请检查标志数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们将选通频率设为固定的1kHz  
    时间接通:100us、时间900uS  
    在禁用电压模式的 LED 驱动优先级模式下不报告。

    只是为了你的信息,我正在使用4 led ,我删除了一个检查开放标志检测,也我正在使用 Arduino uno 驱动频闪灯信号.
    寄存器设置为  
    0x00 -> 52
    0x01->1F
    0x02->55
    0x03->0F
    0x5、6、7、8->10

    请告知我们上面的配置是否正确

    在我的用例中、我希望6kHz 为选通频率、如果任何 LED 开路、则应检测为开路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarthak:

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarthak

    您是否通过寄存器0x15的位6检查 OVP?

    如何设置寄存器0x12的第5位和第6位--您可以尝试 IR 斜坡禁用或32us 吗?

    您是否检查了施加在 STROBE1引脚上的实际波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Strobe1波形、您是否也检查了 OUT 引脚上的波形?  即使只有1个 LED 开路、输出电压也应>5.7V 以报告 OVP。