This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV6T17-Q1:5V MCU 与3.3V Ether-PHY 之间的电平转换

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106-Q1, SN74LV6T17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1474126/sn74lv6t17-q1-level-shift-between-5v-mcu-and-3-3v-ether-phy

器件型号:SN74LV6T17-Q1
主题中讨论的其他器件:TXV0106-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们的客户正在寻找一款能够处理5V MCU IO 和3.3V Ether-PHY IO 的电平转换器。

我们发现 TXV0106-Q1是适用于此类应用的推荐器件、但它仅支持高达3.3V 的电压(如果错误、请更正我。)

我们能否改用 SN74LV6T17-Q1?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 和 PHY 之间的协议到底是什么? *MII? SNITM 多高的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    MCU 和 PHY 之间的协议到底是什么? *MII? SNITM 频率是多少?[/QUOT]

    我们想到的是*MII。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MIITM GMIITM RMIITM SGMIITM RGMIITM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oinaga-san、

    Clemen 提出这些问题的原因是有许多类型的 MII 协议、并且每个协议都支持不同的频率。 例如、RGMII 可以支持10Mbps、100Mbps 或1000Mbps。 如何确保我们为您的应用推荐正确的器件。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、Clemens、

    很抱歉后续的时间太晚了。 他们正在考虑使用 SGMII、并希望为 MDIO/MDC 提供电平转换器解决方案。

    此致!