This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G32-Q1:时基故障率基于 Siemens 标准29500 @85°C

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1468914/sn74lvc2g32-q1-fit-rate-based-on-siemens-norm-29500-85c

器件型号:SN74LVC2G32-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您是否具有基于 SN29500在85C 时的时基故障值? 我在 TI.com 上查看了 MTBF 和时基故障率估算器、但没有估算器使用的曲线的信息。

如果您已经为 VSSOP 封装创建了 FuSa 文档(时基故障率、引脚 FMA、FMD)、则可以。

此致、

Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji-san:

    我将检查我们是否已经有这些信息。 如果没有、我可以为此创建新文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的快速回复。

    我的客户至少立即需要时基故障率值。 请告诉我创建文档需要多长时间。 初步信息当然可以。

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji-san:

    此设备也没有 FUSA 文档。 从头开始创建文档最多需要2-4周。 下面是目前的时基故障率:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的回答!

    您是否也有基于 SN29500的25C 时基故障率? 此外、您能否继续创建 FuSa 文档? 如果您需要提醒、我将通过电子邮件发送给您。

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji-san:

    我相信这将有助于您在不同的温度下找到合适的解决方案。 可靠性页面中提供的时基故障应为55C 时基故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    让我仔细检查一下。 以上快照拟合是否为55C One? 据我所知、FIT 应该会随温度的变化而变化。

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiya、

    我的 bad 是 https://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html 链接 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您提供这个链接。 关于 FuSa 文档、我在离线状态向您发送提醒。

    此致、

    Shoji