This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV106-Q1漏电压

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1481828/txv106-q1-leakage-voltage

器件型号:TXV0106QWBQBRQ1

工具与软件:

TXV106-Q1的电源电压为0V。

向 Ax 或 Bx 施加3.3V 电压时、
确认 VCCx 上的电压泄漏为2.9V。 这种行为是否正确?

TXV106-Q1应具有 Ioff 功能。

是否存在任何会在 TXV106-Q1的 VCCx 处导致泄漏电压的情况?

错误
/OE 为低电平