This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT125:ESD 规格

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1482033/sn74ahct125-esd-specification

器件型号:SN74AHCT125

工具与软件:

目标器件:SN74AHCT125PW

您能否按如下方式介绍 ESD 规格;  

HBM V    ()

CDM V    ()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke:

    黑海姆 V (2000年)

    CDM V (1000)

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm-San、

    感谢您的回答。  是否可以从数据表中读取它们? 您能否解释一下如何从数据表中读取该值。  我们无法从数据表中确认这一点。

    谢谢、此致、

    野村大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke:

    在数据表中未找到这些值。 这是我们通过过去测试获得的数据。

    此致!

    Malcolm