This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:混合模式电压运行

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541, SN74LV244A, SN74AHCT125, SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1482413/sn74lv244a-mixed-mode-voltage-operation

器件型号:SN74LV244A
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT125SN74AHCT1G125、SN74AHCT541

工具与软件:

大家好、这里有问题、  

 SN74LV244A 的数据表指出它"支持所有端口上的混合模式电压运行"

如果我查看 VIH 信息、例如由5V 供电的器件、则需要0.7*Vcc 的输入电压或3.5V 切换为高电平、电平高于3.3V 输入。  

我是不是把 混合模式语句误认为是其他的东西、还是可能有更好的部分来满足这种需要? 我的应用需要5V 输出、在输入端混合采用3.3V 和5V 逻辑。

谢谢你的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在输入端和输出端(禁用时)支持更高的电压。

    对于3.3V 至5V 的转换、您可以使用任何缓冲器 TTL 兼容输入、例如 SN74AHCT1G125、SN74AHCT125、SN74AHCT541。