This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS10-Q1:具有使能特性的逻辑门

Guru**** 2481115 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC3G99, SN74AC3G99-Q1, SN74LVC1G125, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1482178/sn74hcs10-q1-logic-gates-with-enable-feature

器件型号:SN74HCS10-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125SN74LVC1G97、SN74AC3G99 、SN74AC3G99-Q1

工具与软件:

您好!

1)我需要一个具有使能引脚特性和 SOIC-14封装的3通道与非门。请帮助我选择一个。

2) TI 是否在同一 IC 中同时具有与和与非门?如果是、您是否可以建议使用一个(以 SOIC-14封装为前缀)。

此致、

Reshma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我不知道有任何这样的设备。 在与非门之后添加一个三态缓冲器(例如 SN74LVC1G125)。

    2. 我不知道有任何这样的设备。

    您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:

    1.我们没有任何满足这些确切要求的设备。

    2.您可以使用我们的一个可配置逻辑门、将一个通道配置为与门、将一个通道配置为与非 门:具有三态输出和施密特触发输入的 SN74AC3G99三路超级可配置多功能门数据表(修订版 A)

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议使用具有此使能引脚特性的反相缓冲器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:

    我推荐此 IC: 具有三态输出的单路缓冲器/驱动器、SN74LVC1G240产品说明书(修订版 L)

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    但我对如何使用这个单个 IC 构建这些组合门感到困惑。我想使用这个 IC 构建一个如下图所示的电路。

    我有2个输入并需要一个与非门、其中的输出将由2个与门使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有2通道反相缓冲器可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:

    通过这一个器件、您可以完成全部三个逻辑门。 每个通道均可配置为不同的功能/门。 要将一个通道配置为与非门或与门、只需按如下所示连接输入即可:

    如果像这样连接引脚、则原理图中将显示栅极连接:

    2通道反相缓冲器:

    带三态输出的双路缓冲器/驱动器、SN74LVC2G240数据表(修订版 I)

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPWM-1A = PWM-1A 和(非 PWM-1B)
    PPWM-1B =(非 PWM-1A)和 PWM-1B

    每个输出均可通过单个具有反相输入的与门来实现、即 SN74LVC1G97 (请参阅其数据表中的图6)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Lynn。

    该 IC 将实现该目的。 但是、我们是否有具有类似功能的 SOIC 14引脚封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还拥有适用于 SN74AC3G99的 AEC 认证器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您提供解决方案。 我们是否有这样的双通道 SOIC-14封装 IC? 我的要求是根据我当前的原理图替换 SOIC-14封装、并使用此功能替换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可配置栅极需要额外的引脚进行配置。 没有 P2P 设备。

    SN74AC3G99-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能建议使用具有 SN74LVC1G97特性的双通道器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有双通道的此类器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    再询问一个问题。是否具有具有具有使能引脚的与非门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有99种可配置器件。