This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:有关特定于客户的电路的问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1482910/lsf0102-question-about-a-customer-specific-circuits

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:PCA9306、

工具与软件:

您好!

问题1:
在以下电路中、当 Vref (A)= 3.3V 时、使能信号= 0V 且 VPU = 3.3V 时、B1和 B2为高阻抗、device2和 device3可以进行 I2C 通信?


问题2:
PCA9306不是 LSF0102、会怎么样? 答案与 Q1相同?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.只有当 EN 为低电平时、I/O 引脚才处于高阻抗状态。

    LSF0102和 PCA9306是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的答复。
    让我详细确认一下 Q1。
    那么、您是说  device2和 device3可以在这些条件下进行 I2C 通信吗?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。