This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABTE16245:有关热阻和结温规格的查询

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1482700/sn74abte16245-inquiry-regarding-thermal-resistance-and-junction-temperature-specifications

器件型号:SN74ABTE16245

工具与软件:

使用您的产品设计电路板。 以下两项需要询问热条件和其他产品规格、以确保能够正确集成到我们的设计中。

产品名称:SN74ABTE16245DGG

  • 热阻(θJC、θJB)(θ℃ JC/W)
  • 结温(℃)

产品名称2:SN74ABTE16246DGG

  • 热阻(θJC、θJB) (θ℃ JC/W)
  • 结温(℃)

我查看了数据表、但找不到上述信息。 如果您能提供这些详细信息、我将不胜感激。 此外、如果有任何补充材料或数据表、请与我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroto:

    这些器件没有这些值。 我将提交测试、但可能需要几周时间。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的答复。

    请在获得测试数据后分享结果。

    此致、
    广藤