This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106-Q1:TXV106-Q1泄漏电压

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1481830/txv0106-q1-txv106-q1-leakage-voltage

器件型号:TXV0106-Q1

工具与软件:

TXV106-Q1
漏电压

TXV106-Q1的电源电压为0V。

向 Ax 或 Bx 施加3.3V 电压时、
确认 VCCx 上的电压泄漏为2.9V。 这种行为是否正确?

TXV106-Q1应具有 Ioff 功能。

是否存在任何会在 TXV106-Q1的 VCCx 处导致泄漏电压的情况?

错误

/OE 为低电平
向 B6、B5、A3、B3施加3.3V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Takahide,

    需要阐明几点;

    1)当您说电源电压为0V 时。 用于 VCCA 和 VCCB 还是仅用于一个电源?

    2) 2)您观察到2.9V 泄漏、这是 VCCA 和 VCCB 上的泄漏吗?  

    3) 3)您正在使用什么器件为 TXV01106-Q1供电?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案:
    电路图和施加的电压如下。

    此时、​​VCCA 和 VCCB 的电压值为2.9V。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我切断了 VCCA 和 VCCB 的模式、
    单独对每个端口施加电压、并检查到 VCCx 的漏电压。 结果如下:

    当向 B 端子施加电压时、电压仅在上升沿泄漏到 VCCA。
    当向 A 端子施加电压时、电压持续泄漏到 VCCB。

    是这样吗?
    部分断电功能似乎未启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahide、

    请允许我们花一些时间来研究这个问题。 我们将尽快提供反馈。

    此致、

    Josh