This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:通过电平转换器进行 UART 通信时出现问题

Guru**** 2801385 points

Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1482931/txs0108e-issue-with-uart-communication-through-level-translator

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:2N7001TTXU0202

工具与软件:

你(们)好、  

我正在努力让 FTDI 电缆 TTL-232R-3V3的 UART 端口启动并在 Ezurio SOM 的载板上运行、我想知道问题是否不是我的电平转换器-需要从1.8V 提高到3.3V。  

我们从制造商使用的载板中借用了电平转换器器件、但制造商在电平转换器之后还使用了 RS232驱动器。 我们很快就会尝试从电平转换器直接转换到 FTDI 电缆。  

这部分双向部件是否可能不适合我的实现、我应该探索类似2N7001T 的单向替代产品?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、这应该起作用。 请展示原理图。

    但 UART 只有两个信号。 您为何不使用 TXU0202?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试转换多个 UART、其中一个我想加入流量控制配置、所以我要使用这样的大型电平转换器。  

    我在 TX 输出线上的电平转换器后面放置了一个单向缓冲器、使其正常工作、而  关于电平转换器的一些内容却让我的 FTDI 电缆不开心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此原理图未显示连接到 I/O 的元件。 如果缓冲器有用、那么我怀疑另一端的某个负载对于器件来说太高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该清楚的是、我遇到的问题是原理图中连接到 J11的 UART。  如前所述、这会是非板载的 TTL-232R-3V3。 我相信您是对的、不知何故、电平转换器没有驱动强度来处理该电缆的前端中的任何东西。 目前、我已经构建了一个可将此转换器的输出转换为 RS232的软件狗、在将来的版本中、我很可能会设计出这一部件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、没有任何驱动强度。 连接到 U34L 的器件必须驱动所有组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Taylor、

    由于您有8个信号需要从1.8V<->3.3V 转换(4个来自 A->B、4个来自 B->A)、因此方向控制转换器在此处工作。 例如、此处可以使用 AXC8T245、其中 DIR1控制一个方向上的第一组4个信号、DIR2控制第二组4个信号。

    此致、

    插孔