This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7400:顶部部件标记

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1481759/sn7400-topside-part-marking

器件型号:SN7400

工具与软件:

对于 具有0627生产日期代码的 TI 器件型号 SN74LVC1G57DCKR、器件标记 CLO 表示什么(年份= 2006、周= 27)。 附件是客户提供的带有器件型号顶部标记的图片。   

  谢谢 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者标记可以是 CLD。 很抱歉、客户提供的图片有点难以说明。 谢谢 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    "C"表示器件系列、"L"表示器件功能代码、最后一位数字表示制造/组装地点代码。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将最后一个字符的组装地点定义为"O"或"D"。 您能给两者提供一个定义吗?

    非常感谢! Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    可能是来自 HFAB 的"Q"、这是我在这里的最佳猜测。 我在系统中看不到"O"或"D"的任何内容、如果您告诉我部件来自什么组装/测试或如果我有发货标签的图片、这会有所帮助。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Malcolm ,这里是一张标签的照片。 如果我们可以从 CL*标记中定义 Q 或 O 或 D 的最后一个数字、那就太好了! 请尽可能提供城市和国家/地区。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我在另一个问题上回答了这个问题,但由于这是一个旧零件(日期标记表示2006年),它看起来像是来自旧流程,所以我不知道它来自哪里(除了泰国)。 但是、该器件看起来是合法的;这是一个有效的标记。

    此致!

    Malcolm