This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:封装和引脚排列

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1483686/txb0108-footprint-and-pinout

器件型号:TXB0108

工具与软件:

大家好、我 的设计使用了 TXB0108DQSR。 我注意到、数据表中报告的引脚排列与我在德州仪器(TI)网站上找到的符号和封装之间存在差异。

为了更好地理解、我将向您展示所有的屏幕截图。

首先、我将向大家展示我从 TI 网站下载的符号和封装:

这是数据表中的图像:

您可以看到、引脚分配是不同的。
哪一个是正确的?

感谢您发送编修。
Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    感谢您指出这一点-这似乎是数据表图像上的拼写错误。  符号和封装正确、有关正确的引脚排列、请参阅表4-1:



    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jack。