This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022升压转换器中的 Rsns 公式的推导

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1483677/derivation-of-the-rsns-formula-in-lm5022-boost-converter

器件型号:LM5022

工具与软件:

我将使用 LM5022设计升压转换器。

在选择 Rsns 电阻器时、我参考了数据表中提供的公式。

但是、我很难理解该公式是如何推导的。

作为参考、以下是升压转换器的规格:

  • 输入电压(Vin):  12V
  • 输出电压(Vout):  18伏
  • 输出电流(Iout):  3A
  • 开关频率(fsw):  200kHz
  • 电感值(L):  30 μ H
  • 输出二极管正向压降:  1V
  • RS1:40欧姆
  • CSN:1 nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun Oh、

    请注意、我们的数据表不包含有关器件内部器件的所有详细信息。


    LM5022是一款非常旧的器件、在这款器件中、您甚至可以找到内部电路的某种方框图。
    对于较新的器件、不再显示此细节。

    检测电阻器不仅用于过流保护、而且更重要的是、用于检测内部逐周期峰值电流模式控制环路的电流。

    过流保护的公式是 VCL/ILIM。
    但对于控制环路调节,它被扩展了与频率( L * Fsw )和斜率补偿((Vo-Vin )* 3*D )相关的因素
    请理解、我无法提供更多详细信息。

    此致
    哈利