This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:Ioff 还是部分断电特性?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1483774/lsf0108-ioff-or-partial-power-down-features

器件型号:LSF0108

工具与软件:

您好!

如果 VREF_A 关闭(0V)、VREF_B 和 EN 引脚均为3.3V、则 LSF0108和其他 LSF 转换器的预期运行状态是什么? B 侧 I/O 是否会被下拉至 GND、I/O 是否为高阻抗、或者是否会存在某种取决于 I/O 状态的其他行为?

谢谢!
Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    在此状态下、I/O 仍会受到影响、因为 VREFB 和 EN 短接至高电平、而器件仍处于启用状态。 若要正确禁用器件 并将 I/O 置于高阻态、使用开漏驱动器将 EN 引脚驱动为低电平就足够了。 以下是此设置的一个示例: www.ti.com/.../5614304068001

    此致、

    插孔