This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:SPI 中继器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXB0108, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1482171/txb0108-spi-repeater

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXU0304、、 TXU0104

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们的应用使用从 CPU 到其他器件大约90cm 远距离的 SPI 通信、需要添加 SPI 中继器来保证正常通信、 TXB0108PWR 是否能用于 此 应用?  此外、我们要将电压电平从1.8V 转换为3.3V。  

谢谢!

Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不是缓冲器或中继器。

    对于 SPI、请使用 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    我同意克莱门斯的建议。 请参阅与此问题相关的其他常见问题解答:  

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763609/faq-what-happens-when-i-connect-a-logic-device-s-output-to-a-50-ohm-transmission-line

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    感谢您的快速响应。

    我们 根据建议将转换器 TXB0108替换为 TXU0304PWR。 您能否查看 TXU0304的原理图并告知我们您对该内容的反馈。  

    此外、您能否确认上拉值?

    以下是 I2C 要求:

    大约 SPI 接口的长度

    端口 A 侧的总长度:PCB 轨道:110mm、电缆:160mm

    端口 B 侧的总长度:PCB 轨道:100mm

    实际上、我们的应用使用 SPI 通信、从 CPU 到其他器件的距离约为50cm、并进行电压转换。  

    如需更多信息、请联系我们

    谢谢!

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要 R277、因为 A4Y 输出始终处于激活状态。

    MOSI 信号的缺失很奇怪、但我想您有一个原因。

    否则、看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    未使用的 I/O 可以在此处保持悬空、因为器件在所有输入上都有内部下拉电阻。 如果期望默认状态为高电平、请在未使用的引脚上使用外部弱上拉来实现默认高电平状态。  

    如有任何新发现、请随时向我们提供最新信息。 对于此特定用例、我希望 TXU0104能够比 TXB0108更好地处理固定方向 SPI 信号。

    此致、

    插孔