This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC595:THETAJC 信息

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1472063/sn54hc595-thetajc-information

器件型号:SN54HC595

工具与软件:

我将寻求封装为 J (16 CDIP)的组件的温升。  从结点到外壳顶部和/或底部外壳的热阻是否可用?  数据表列出了结至环境、但我的应用是为了空间。

谢谢!

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    要获得此信息、我必须提交热成像请求工单。 交货周期为2周。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您是否收到对 TT 的回复?

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    请参阅以下信息:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 67.1.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 31.4.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 55.7.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 20.7.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 51.9.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 8.7.