This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:通道间偏斜

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106, TVP5158, SN74AVC16T245, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1485012/sn74avc16t245-channel-to-channel-skew

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:TVP5158、 TXV0108、TXV0106

工具与软件:

我正在使用 SN74AVC16T245将 TI TVP5158视频解码器的+3.3V 输出转换为+1.8V 以匹配 FPGA I/O 10位数据在108 MHz 处从 TI TVP5158随时钟输出。

1.通道间偏差是多少?

2.通道间偏斜在8组中是否相同?  例如、1B1到1A1的偏差是否与2B1到2A1的偏差相同?

数据表指出1.8V 至3.3V 转换的最大数据速率为380Mbs。 是针对单个通道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    1) 1)所有方向控制转换器的通道间偏斜通常小于1ns。 TXV0108和 TXV0106是唯一指定此参数的器件

    2)类似答案1

    3)是的、正确

    此致、

    Josh