This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102YZPR -在1m 导线上使用外部传感器、2.2K Ω 上拉电阻、3.3V (SHT35)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1484706/txs0102-txs0102yzpr---usage-with-external-sensor-on-1m-wire-2-2k-ohm-pull-up-3-3v-sht35

器件型号:TXS0102

工具与软件:

我尝试将 Sensirion SHT35、1m 导线、2.2K 欧姆上拉电阻(传感器线端内部)、3.3V 连接到 Nordic Semiconductor thingy:91X。

该字节:91X 使用 TXS0102YZPR 从内部1.8V IO 切换到 I2C 的外部3.3V IO。 适用于短线。 尝试在1m 导线上连接 SHT35时失败。 可以将其连接到其他器件(例如 nRF9160羽毛)、但目前我还没有找到方法将其与 thingy:91x 的 TXS0102YZPR 一起使用。

这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;TXS0102针对高数据速率和短走线进行了优化、并且不适合用于长电缆。 (对于此类开发板而言、这不是一个好选择。) 我想、电缆的电容/电感会引入振铃、从而错误地触发 TXS 的边缘加速器。 另外、对于1.8 V 主器件、2.2 kΩ 上拉可能太强。 (如果低电压电平过高或出现振荡、请用示波器进行检查。)

    尝试移除上拉电阻、并使用更短的电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于产品理念、不能使用较短的电缆、也不能更换上拉电阻器。

    我将尝试使用 OSCi 进行分析。 如果它不起作用,我想交换 thingy:91X 与羽毛(没有 TXS0109YZPR)将是走的路。