This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:1.2V ->1.8V 和1.8V ->1.2V 时的最大数据速率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245, TXV0108, SN74AXC8T245, TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1483901/sn74avc32t245-max-data-rates-for-1-2v---1-8v-and-1-8v---1-2v

器件型号:SN74AVC32T245
主题中讨论的其他器件: TXV0108SN74AXC8T245TXV0106

工具与软件:

您好!

我们的客户正在考虑将 SN74AVC32T245用于以下电压转换和数据速率。  SN74AVC32T245是否可以接受这些条款和条件? 其系统需要 FPGA 和 USB 外设控制器之间的 TX 和 RX 各自具有32通道信号。

  • 1.2V -> 1、8V、160 MHz
  • 1.8V -> 1.2V、100 MHz

此致、

Sonoki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.2V 是电源电压的下限、因此1.199V 不能保证工作。

    有 SN74AXC8T245或 TXV0106/TXV0108等快速低电压转换器、但您需要多个器件、但这些器件都不能真正保证可以达到160 MHz (320Mbps)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonoki:

    正如 Clemens 提到的、您可以考虑使用 AXC8T 系列器件、以便在较低电压下获得更好的裕度、但会强制您使用多个器件。 在 AVC32T245上,当从1.8V 转换为3.3V 时,我们只能保证>300Mbps

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Josh:

    感谢您的建议。 根据您的建议、我将请客户考虑  SN74AXC8T245或 TXV0108。  那么、您能简要告诉我这些器件之间的区别吗?  

    此致、
    Sonoki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonoki:

    AXC8T 具有集成下拉电阻器以帮助处理悬空输入、具有较小的封装选项并支持两个 DIR 引脚。

    TXV0108旨在支持上升/下降时间、占空比失真和通道间偏斜等严格的时序要求。 仅支持一个 DIR 引脚、这意味着所有 IO 将一起改变方向、这与 AXC8T 不同。

    此致、

    Josh