This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:输入电平不同

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1484585/sn74lvc1g08-input-level-is-not-the-same

器件型号:SN74LVC1G08

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户使用的是 VCC = 1.8V、A = 3.3V、B = 1.8V、希望仔细检查此设计是否存在任何风险? 或者需要 A=B=1.8V 或3.3V。 谢谢。

BRS、

Francis