This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV101:需要电磁阀驱动器建议

Guru**** 2644645 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPL7407LA, DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657895/drv101-solenoid-driver-advice-needed

部件号:DRV101

您好,

对于我正在进行的螺线管项目,我非常需要一些帮助和建议。  我正在使用一些6V 300mA电磁线圈(参考编号:JF-0530B)在通常由右手操作的萨克斯电话上操作按键(我不再使用我的右臂,我正在尝试将我的萨克斯电话调整为单手播放)。

电磁阀可以用大约6V的电压压按键,并根据所按的电键,以1.5 - 3V的电压将其固定到位。

我使用9.6V的电池为它们供电,因为这会提供更好的反应时间,并且只要我在电磁阀激活后将电压降至保持电压,电磁阀就不会受到任何影响。

我曾尝试使用在互联网上找到的基本电路,该电路可以 驱动初始较高的电压,然后降至保持电压(与合适的电阻器并联的电容器),但这不符合工作要求; 如果我需要反复激活/停用电磁阀(就像我在播放仪器时所需要做的那样),电阻器变得过热,电容器放电时间过长。

在电子产品方面,我是一名完全新手,但我非常愿意学习解决此问题所需的知识。

DRV10x驱动程序看起来像我所需要的,但我不确定它们是否能满足我的要求:

  • 无延迟的重复激活
  • 输出我所需的激活和保持电压-我从文档中假定可以配置,但不确定它们是否可以低至1.5V

如果有人对合适的司机提出任何建议/建议,我将非常感谢。

此外,我还注意到,在DRV102的规格中,可以使用单个DRV102和八路电源开关来操作多个电磁阀(数据表中的图17); 目前,我在我的轴上设置了5个电磁阀,但最终需要操作8个,数据表中显示的示例是否能够单独激活/停用2个或更多电磁阀?  

同样,任何可以提供的建议都将对我大有帮助。

提前感谢您的参与。

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    欢迎使用E2E! 感谢您的详细解释!  

    DRV101和DRV102是电磁阀驱动器的好选择。 但是,对于此应用程序,我认为这些设备是不必要的。 工作电压/电流范围远远大于您的预期应用,并且根据您正在播放的笔记,您似乎在尝试同时驱动多个螺线管。 此外,由于电磁阀充当感应负载,您必须在电路中添加一个外部二极管,从而为您的设计添加更多部件。  

    DRV102数据表上的图17可用作潜在的解决方案,但它也会为您的设计添加越来越多的组件。  

    对于此应用,我建议您查看ULN2003A或TPL7407LA。 这些器件的性能与图17完全集成,并且在一个器件中提供7个通道。 它们还具有用于电感负载的集成回扫二极管。 这些设备可以快速激活而不会延迟。  

    唯一的潜在问题是电磁阀电压。 电磁阀能否以6V的电压固定到位,而不是降至1.5 3V?  

    如果您还有其他问题,请告诉我!

    谢谢!

    黄国章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    非常感谢您的回复和建议;非常感谢。

    我的电路中已经有回扫二极管,但我忘了在帖子中提及它。

    我将查看您建议的2个项目,看看我可以从那里走过去。  由于我的电磁阀的额定电压为6V,因此将其保持在此电压下,使其非常热,这正是我开始研究操作电磁阀的正确方式的原因(迄今为止,这是一个相当不错的学习经验)。

    同一电磁阀有12伏版本(相同的零件号太奇怪),因此可以选择更改为这些型号并具有6伏保持电压。

    我目前拥有的小电路实际上是工作的,但滞后太多,既激活电磁阀,又释放电磁阀后放电。

    如果提高电磁阀工作电压是答案,那么我可以研究备选电磁阀的选项并修改我的设计以适应。  目前,我用不锈钢制作了一个安装面板,将每个电磁阀放置在轴上的相对键上;因此,在面板上钻新的安装孔不会是一个大问题。  也许我应该从一个较软的金属开始,直到我的设计正确。

    再次感谢Arthur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:  

    另一个想法! 您可以尝试使用DRV103,它具有可调节的占空比。  电磁阀初始关闭后,D/A转换器将控制您的占空比并降低您产生的功率/热量。 您还可以使用延时调整引脚减少来自RC电路的滞后。  

    数据表的第8页包含有关在直流输出至PWM模式之间切换以节省电源的更多信息。  

    如果您有任何疑问,请告诉我。 祝您的设计好运!

    谢谢!

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    再次感谢你。

    我慢慢地用占空比等术语来理解。  由于我倾向于通过实验了解更多信息,因此我订购了DRV101和一些DRV103,以便进行一些实际 测试。

    DRV103看起来不如DRV101复杂(与焊料的连接更少对我来说是件好事!)。

    我的理解是,操纵驱动器上的相关连接的电压将相应地改变占空比。  由于我的随机部件盒中有一些电位计,我认为我可以使用其中一个来微调输入电压.......这是明智的吗?  我这样问是因为我对我的电流电路应用了同样的逻辑(电阻器与 电容器并联),好吧,有一点点烟雾和燃烧的气味........ 我确实说过我不精通电子。

    由于每个钥匙都有不同的弹簧电阻,因此按下钥匙所需的激活和保持电压范围相当大,所以我认为最好用 自己的驱动器隔离它们。  我很高兴做一个钥匙,一个驱动电路(让我自己简单理解)........ 我确信我可以找到一种方法将它全部粘贴到蜡的右侧。

    亚瑟帮了我们很多,我非常感谢你!

    当我获得驱动程序并进行一些试验时,我会进行更新。

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我只是想介绍一下我在这方面的最新进展。

    我订购的DRV103太小,无法集成到试验电路板中,因此我尝试将它们连接到一些PCB转换器板。  不用说,我把它弄得一团糟;电路板需要大量的清洁才能去除所有的助焊剂,我很肯定我煮熟了驱动器,但我却很难把它们焊接起来。  我把它作为一个良好的焊接练习。

    无论如何,我不是面对清理它们然后发现我杀死了它们的任务,而是与DRV101有一个游戏,我可以很容易地把它固定到我的试验电路板上。  在一些人与我必须拥有的各种电容器和电阻器玩完之后,我就开始工作了。  使用9.6V的输入,它有足够的按压能力,我在这个阶段设置的5个按键,当驱动器将功率降至0.9V时,可以按住它们,这是非常好的!

    通过将电磁阀从每个钥匙完全关闭位置移回更远的位置,我能够从2V区域获得保持电压,以确保钥匙关闭时电磁阀几乎处于全行程。  我对这一进展非常满意,因此订购了少量DRV102,因为它们的工作温度范围似乎比DRV101更广-为了进行良好测量,我会在它们上弹出一些散热片。

    但是,我注意到两件奇怪的事情:

    • 电磁阀现在在保持位置时发出嗡嗡声噪音
    • 我无法通过操纵针脚1处的电压来激活/停用驱动器。  但是,打开和关闭电源引脚(引脚5)处的电压似乎工作正常,所以我会处理这个问题-我不理解,但它工作正常,这就是我所需要的。

    我怀疑蜂鸣声是由于保持电压过低所致;开始播放时可能不是明显的问题。

    再次感谢您的帮助和建议。

    西蒙