Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPL7407LA, DRV103
部件号:DRV101
您好,
对于我正在进行的螺线管项目,我非常需要一些帮助和建议。 我正在使用一些6V 300mA电磁线圈(参考编号:JF-0530B)在通常由右手操作的萨克斯电话上操作按键(我不再使用我的右臂,我正在尝试将我的萨克斯电话调整为单手播放)。
电磁阀可以用大约6V的电压压按键,并根据所按的电键,以1.5 - 3V的电压将其固定到位。
我使用9.6V的电池为它们供电,因为这会提供更好的反应时间,并且只要我在电磁阀激活后将电压降至保持电压,电磁阀就不会受到任何影响。
我曾尝试使用在互联网上找到的基本电路,该电路可以 驱动初始较高的电压,然后降至保持电压(与合适的电阻器并联的电容器),但这不符合工作要求; 如果我需要反复激活/停用电磁阀(就像我在播放仪器时所需要做的那样),电阻器变得过热,电容器放电时间过长。
在电子产品方面,我是一名完全新手,但我非常愿意学习解决此问题所需的知识。
DRV10x驱动程序看起来像我所需要的,但我不确定它们是否能满足我的要求:
- 无延迟的重复激活
- 输出我所需的激活和保持电压-我从文档中假定可以配置,但不确定它们是否可以低至1.5V
如果有人对合适的司机提出任何建议/建议,我将非常感谢。
此外,我还注意到,在DRV102的规格中,可以使用单个DRV102和八路电源开关来操作多个电磁阀(数据表中的图17); 目前,我在我的轴上设置了5个电磁阀,但最终需要操作8个,数据表中显示的示例是否能够单独激活/停用2个或更多电磁阀?
同样,任何可以提供的建议都将对我大有帮助。
提前感谢您的参与。
西蒙