This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:有关 DVR2510的电压输入电平的问题

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485035/drv2510-q1-question-about-voltage-input-levels-for-dvr2510

器件型号:DRV2510-Q1

工具与软件:

您好!


我们想将单端输入直流耦合到 DRV2510。

我们有一个0->1.8V 的 DAC 输出电压、我们希望连接到 IN+。

我们希望能够配置 DRV2510来实现正 输出和负输出

我们可以将 IN-端子设置为0.9V、然后将 IN+从0摆动到1.8V 吗?  

换句话说、我想了解 DRV2510的输入共模范围是多少、以及 DRV2510上的运算放大器正常运行时的最小输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您可以在数据表中找到共模规格:V_ICMIN = 0.3V 和 V_ICMAX = 4.4V。 供参考、内部共模输入偏置为3V。  

    [quote userid="618356" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485035/drv2510-q1-question-about-voltage-input-levels-for-dvr2510能否将 In-端设置为0.9V、然后将 In+从0摆动到1.8V?  [报价]

    通常、我们建议对这些输入信号使用直流阻断电容器。 如果你想直接偏置它们,我认为它应该是可以的,但我建议 保持>0.3V。