This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161EVM:在 DRV8161EVM 中使用 DRV8300

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300DPW-Q1EVM, DRV8161EVM, DRV8161, DRV8300-Q1, DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484284/drv8161evm-using-drv8300-in-drv8161evm

器件型号:DRV8161EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8161、DRV8300DPW-Q1EVM DRV8300-Q1DRV8300

工具与软件:

您好!

我们希望使用 DRV8161EVM 构建一些逆变器。
但是、DRV8161器件目前缺货、因此我们必须修改计划。

我们还提供 运行良好的 DRV8300DPW-Q1EVM。  DRV8300-Q1有库存、因此我们正在考虑构建  基于 DRV8300-Q1的 DRV8161EVM 版本。

以下是查询:

  1. 请告知我们 DRV8161是否 将 在下周供货、我们将跳过此练习。
  2. 如果在构建  基于 DRV8300-Q1的 DRV8161EVM 版本时存在技术标志、请告知我们

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Darshankumar、

    当我在2025年3月7日 上进行检查时、TI.com 上可以获取 DRV8161EVM。

    DRV8300是一款三相栅极驱动器、而 DRV8161是一款单半桥驱动器(您需要使用三个8161来旋转三相 BLDC 电机)。 同样、器件引脚排列和一些功能也不同。

    您能告诉我您是否能够在 TI.com 上找到这个问题吗?

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、akshay、

    感谢您的答复。
    该查询涉及的是   DRV8161器件的可用性 、而不是 DRV8161EVM。 术语可能会造成混淆。

    ——
    编辑:更正了名称中的排印错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    还可从以下网站获取 DRV8161器件: https://www.ti.com/product/DRV8161/part-details/DRV8161DGSR

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、akshay、

    感谢您的答复。


    我看到它缺货。 您是否有可能告诉我您的个人资料中是否有不同的显示?
    如果是、如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Darshankumar、

    这很有趣、请允许我与我们的营销团队核实。 我收到他们的回复后、就会提供更新。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Darshankumar、

    我建议 清除他们的缓存和 Cookie。 我们不知道为什么会出现这个问题、因此我们希望这会帮助解决这个问题。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    谢谢。 我已清除缓存和 Cookie、但问题仍然存在。

    我甚至尝试将网页浏览器从铬变为边缘。 已尝试其他连接。 但它似乎缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Darshankumar、

    我们的营销团队将通过电子邮件与您联系、为您提供支持。

    此致!

    Akshay