This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:SHA、SHB 或 SHC 引脚易于使用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485507/drv8323-sha-shb-or-shc-pins-are-prone

器件型号:DRV8323

工具与软件:

DRV8323用于电机60V 100A 条件下的电路设计。 在电机制动和加速期间、SHA、SHB 或 SHC 引脚容易烧毁。 请建议设计中的问题可能出在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

     您 使用的 IDRIVE 设置是什么?

    此致、

    Yara