This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603:样片代码请求

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625, MSP430FR2633, DRV2603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485124/drv2603-sample-code-request

器件型号:DRV2603
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633、DRV2625、

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户请求提供示例代码、但我无法通过以下链接下载:

https://www.ti.com/tool/MSP430-HAPTOUCH-SDK#downloads

请告诉我如何才能得到它、谢谢!

谢谢!

Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:  

    我们不再推荐在新设计中采用 MSP430_HAPTOUCH-SDK、而且我们不再提供/支持该 SDK。 我们建议客户使用 DRV2625和 MSP430FR2633来实现类似的解决方案。 客户是否出于某种原因想要使用 DRV2603?

    此致、
    悉尼诺斯卡特