This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:步进驱动器配置和放大器所需的帮助;GUI 应用

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, BOOST-DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485524/boost-drv8711-assistance-required-for-stepper-driver-configuration-gui-application

器件型号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他器件:DRV8711

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将使用 DRV8711步进驱动器和 PR57HS112-4204-01-R 步进电机。

参考驱动器芯片数据表、我们已经为电机配置了以下设置以及一个200个脉冲/秒的输入阶跃信号:

  • ISGAIN: 10.
  • DTIME: 850ns
  • 扭矩: 100
  • TOFF: 30 µs
  • TBLANK: 0x80
  • DECMOD: 自动混合衰减(始终启用)
  • OCPTH: 500mV
  • OCPDEG: 2 µs
  • TDRIVEN: 2 µs
  • TDRIVEP: 2 µs
  • IDRIVEN: 100 mA
  • IDRIVEP: 50 mA

我们观察到电机在旋转;但是、运行过程中存在异常振动。

此外、我们还会尝试定位 BOOST-DRV8711 GUI 应用程序 及其示例源代码供参考、但我们找不到。 请指导我们解决这些问题。

谢谢、此致、
Sugadev S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sugadev:

    感谢您的发帖。

    。  BOOST-DRV8711 GUI 应用程序  其示例源代码可以从 https://www.ti.com/tool/BOOST-DRV8711网页下载。 请参阅下面的片段。

    BOOST-DRV8711使用 0.05 Ω 的 RIsense 值 。这会将 IFS 电流设置为5.5A。 57HS112-4204步进器的额定电流为4.2A IFS。 通过将扭矩寄存器值从255更改为190、可以将 IFS 降至接近~ 4A。

    参考驱动芯片数据表、我们为电机配置了以下设置和200个脉冲/秒的输入阶跃信号:

    使用的 CTRL 模式设置是什么? 默认为1/4步进。 您能否使用电流探头和示波器线圈 A 或 B 共享电流波形? 使用的 VM 电压是多少?  

    此致、Murugavel