工具与软件:
您好、TI 团队:
我在设计中使用 DRV8711步进电机驱动器、即使在对电机进行编程或连接之前、DRV8711芯片也会出现过热的情况。 以下是到目前为止我所执行的设置和故障排除步骤的详细信息。
系统详细信息:
电机:尚未连接
使用的 MOSFET:STD12NF06L-1 (Q_g = 14nC)
电源(VM):[指定您的电压、例如24V ]
PCB 设计:定制板
固件:尚未进行 SPI 编程(新电路板)
观察结果:
1️⃣ 即使在 SPI 配置之前 DRV8711也升温。
连接 VM 时、2️⃣ PCB 电源会关闭(可能存在过流问题)。
3️⃣ A1_HS、A2_HS、B1_HS、B2_HS 具有内部下拉电阻器、但不存在外部下拉电阻器。
为高侧 MOSFET 正确放置了4️⃣ μ F 自举电容器(100nF)。
5️⃣ PCB 上没有可见的短路。
所采取的调试步骤:
编程前测量 A1_HS、A2_HS 电压-未观察到意外高电压。
选中 TOFF 默认设置–DRV8711默认为0x30 (24 µs、~42kHz PWM)、这应该适合我的 MOSFET。
检查 VM 电压稳定性–无明显骤降。 未找到短缺
问题:
1️⃣ 为什么即使没有连接电机、DRV8711在编程前也会发热?
2️⃣ 内部下拉电阻是否不足、会导致 MOSFET 意外导通?
3️⃣ 是否有建议的方法来验证驱动器是否在 SPI 初始化之前意外启用 FET?
4️⃣ 是否存在自举电容器行为不正确可能导致发热的已知问题?
非常感谢您提供任何见解或其他调试建议!
提前感谢您的支持。