This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:失速检测检查

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485043/drv8889-q1-stall-detection-check

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户 希望检查 DRV8889失速检测。

目前、半步长为120PPS、共576个步长。 EXV 堵塞检测不容易识别、只有通过提高速度才能改进识别。 但是、增加速度将超过零件的耐用性。

您是否需要更多详细信息来确认他们的配置?

兰溪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    客户可以尝试使用1/8或1/16微步进模式并相应地增加 PPS、而不是半步进模式? 谢谢。

    此致、Murugavel