This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705S-Q1EVM:咨询 DRV8705S

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1486127/drv8705s-q1evm-consultation-on-drv8705s

器件型号:DRV8705S-Q1EVM

工具与软件:

尊敬的团队:

关于 DRV8705S 的桥驱动控制、有两种方法:SPI 和硬接线;
如果仅使用 SPI 控制、*和 nHIZ *中的四个硬接线接口是否有任何特殊的连接要求? (向上、向下或暂停)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    Unknown 说:
    ]如果只使用 SPI 控制、对于*和 nHIZ *中的四个硬接线接口是否有任何特殊的连接要求? (向上、向下或暂停)

    所有这四个引脚都有内部下拉电阻器。 很好地将它们连接到 GND、如果不用于控制、也可以将它们保持开路。

    S_HIZ1和 S_HIZ2 位与相应的 nHIZx 引脚进行逻辑"或"运算。 因此、在使用 SPI 控制时、这些引脚必须处于逻辑低电平(开路或 GND)。  

    此致、Murugavel