This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8850:VPROPI 引脚

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485321/drv8850-vpropi-pin

器件型号:DRV8850

工具与软件:

大家好!


我有关于 DRV8850的问题。

如果我不使用 VPROPI 引脚、可以将其保持开路吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    是的、如果不需要电流检测输出、则可以将其保持开路状态。  

    此致!

    David