This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1479557/lmr14030-q1-lmr14030-q1

器件型号:LMR14030-Q1

工具与软件:

您好,我想问贵公司有关这块芯片 LMR14030S1DDARQ1的一些信息,请查看下面的详细信息,谢谢芯片型号芯片制造商是否在中国大陆注册(是/否)它是否是车辆规格(是/否)线宽工艺类型晶圆制造厂晶圆制造地点分类(大陆内/大陆外)晶圆制造地点分类(大陆/国外包装) 填写省或城市在中国)测试供应商测试地点分类(气孔内/大陆外)测试地点(填写国外国家,填写省或城市在中国)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyang:

    我们正在对其进行研究。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyang:

    您是指 LMR14030SQDDARQ1吗?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jingyang、

    我要求合适的人填写。 希望应该在几天后完成。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望在大约3天内为我提供信息、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyang:

    我尽我所能地填写:

    1. 芯片制造商是否在中国大陆注册(是/否)
    2. 它是否是车辆规格(是/否)符合 AEC-Q100标准的器件
    3. 晶圆制造地点分类(大陆内/大陆外)
    4. 晶圆制造地点(填写国外国家/地区、填写中国的省/自治区/直辖市或城市)美国德克萨斯州达拉斯的 DMOS5
    5. 包装制造商包装分类(含气量/大陆外)
    6. 封装地点(填写国外,填写省或城市在中国) ASESH, No 669 Guoshoujing, Shanghai, China。
    7. 测试供应商测试场地分类(含气量/大陆范围外)
    8. 测试地点(填写国外,填写省或城市在中国) ASESH, No. 669 Guoshoujing, Shanghai, China。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    非常感谢、问题已经解决

    谢谢!
    泾阳县