This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RH-EVM:访问 CCS 中的 Proj_Lab "S05a.c"

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485656/drv8353rh-evm-access-the-proj_lab05a-c-in-ccs

器件型号:DRV8353RH-EVM
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

如何配置和编译评估板 CSS 中的 Proj_Lab 05a.c 文件、而不是 proj_lab05b.c  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到 UCD PMBus 器件 GUI 支持

    TI\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    这很简单。 它会向您展示如何按顺序导入每个实验。  user.h 文件适用于所有实验文件。