This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:是否有任何客户将 DRV2605-Q1用于自动方向盘应用?

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1486375/drv2605l-q1-is-there-any-customer-is-using-drv2605-q1-for-auto-steering-wheel-application

器件型号:DRV2605L-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

是否有任何客户将 DRV2605-Q1用于自动方向盘应用?

我的客户正在寻找应用于 自动方向盘应用的解决方案。

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:  

    是的、我们曾有很多客户在  方向盘应用中使用 DRV2605L-Q1。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢