This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:散热焊盘连接至 GND

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1486792/drv8910-q1-thermal-pad-connect-to-gnd

器件型号:DRV8910-Q1

工具与软件:

你(们)好

我是否必须将 DRV8910-Q1的散热焊盘连接到 PCB?上的接地端、或者只是将焊盘悬空

BR

 琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    通常、DRV8910-Q1的散热焊盘连接至系统 GND。 这是我们 EVM 中的连接方式。 可从 EVM 网页下载 EVM 的 Altium 文件。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    如果我不将焊盘连接到 GaN、将会产生什么结果?

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    数据表中的布局示例建议显示了连接到 GND 的散热焊盘。 请参见下文。 这是推荐的最佳做法。 虽然从电气角度而言、器件运行时无需将散热焊盘接地、但如果悬空、则可能容易受到噪声的影响、具体取决于应用。 但是、在理想的推荐工作条件下、器件的功能可能正常。  

    此致、Murugavel