This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:我可以用 DRV8262DDVR 替换 DRV8462DDVR 吗?请咨询。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1486971/drv8462-can-i-replace-the-drv8462ddvr-with-drv8262ddvr-please-advice

器件型号:DRV8462
主题中讨论的其他器件: DRV8262

工具与软件:

我可以用 DRV8262DDVR 替换 DRV8462DDVR 吗?请咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiina:

    DRV8462 DDVR 是具有集成分度器和其他特定功能的步进电机驱动器、可高效驱动步进电机、而 DRV8262 DDVR 是主要用于驱动两个有刷直流电机的双路 H 桥驱动器。 虽然 DRV8262可用于驱动步进电机、但必须在驱动 MCU 中开发所有必要的索引和驱动逻辑(定制)。 简而言之、由于功能差异、您无法互换这两个设备。 谢谢你。

    此致、Murugavel