This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428:M0/M1/VREF 引脚规格

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485989/drv8428-m0-m1-vref-pin-specifications

器件型号:DRV8428

工具与软件:

您好、我正在考虑并联使用30个 DRV8428。

1. 如果 FPGA IO 驱动容量为20mA、是否可以用一个 Hi-Z IO 引脚控制(H/L/FPGA) 30个驱动器的 M0/M1引脚?
M0/M1不会频繁更改。
我想知道这项研究所需的规格。

2.我想知道为 VREF 引脚供电所需的规格。
我正在考虑是否可以从一个 DAC 提供30个驱动器的 VREF。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takanori-San:  

    感谢您在论坛中发帖。  

    Unknown 说:
    1.  如果 FPGA IO 驱动能力为20mA、是否能够使用一个 Hi-Z IO 引脚控制(H/L/FPGA) 30个驱动器的 M0/M1引脚?
    M0/M1不会频繁更改。
    我想知道本研究所需的规格。

    如 DRV8428产品说明书的第6.5节所述、可从以下位置获取电气特性: 产品说明书

    M0和 M1输出上拉电流均为10uA。 对于30个器件、您至少需要600uA。

    Unknown 说:
    2. 我想知道为 VREF 引脚供电所需的规格。
    我正在考虑是否可以从一个 DAC 提供30个驱动器的 VREF [/报价]

    通过 VREF 引脚处的电压来调节电流调节设定点。 Vref 用于根据 KV 设置驱动器的满量程电流: 跨阻增益(  IFS (A)= VREF (V)/kV (V/A))  

    只要所有器件具有相同的满量程设置、就可以将相同的 DAC 用于驱动器。  

    满量程输出电流可能需要在许多不同的值之间变化、具体取决于电机转速和负载。 您可以在系统内调节 VREF 引脚的电压、以更改满量程电流。 在这种运行模式中、随着 DAC 电压的增加、满量程调节电流也将增加。 为确保正常运行、DAC 的输出不得超过3V。根据基准测试结果、每个器件的 Vref 电流约为20uA。  

    您也可以使用 PWM 信号和低通滤波器来调节 VREF 引脚。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致

    Mojtaba。