This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:锁存数据

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1487634/drv2700-latchup-data

器件型号:DRV2700

工具与软件:

您好!

DRV2700是否有单粒子锁定数据?

Kilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV2700是否会出现特定的闩锁事件?


    此 E2E 帖子是否提供帮助?
    DRV2700:输出保护-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我正在考虑将其设计到将进入近地轨道的系统中、想知道您是否有任何辐射测试数据、关于单 粒子闩锁抗扰度的信息和/或放大器输出级上的任何原理图、因为它在数据表中只是表示为三角形。

    Kilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kilian、感谢您的澄清。  

    这是为 PE 市场设计的。 我还没有看到防辐射数据或任何与 SEL 相关的数据。 该器件具有 AB 类输出级。 我不确定这有多大帮助。 在内部原理图上分享更多信息可能需要签订保密协议。

    TI 拥有一个航天团队、负责研究 TI 的航天应用产品。 您是否与他们有任何联系? 如果需要、我可以尝试让您联系他们。 这是最好的前进之路、因为我认为我的音频和触觉团队中的任何人都无法在这方面提供帮助。