This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:电机驱动器论坛

Guru**** 2602555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1487289/drv8323r-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8323R

工具与软件:

  黄色=芯片选择、品红色=时钟、青色= MOSI

 黄色=芯片选择、品红色=时钟、青色= MISO

我将 DRV8323RS 连接到28388D 上的 ***。 已完成所有必需的位设置以使 GPIO 的50-53进入 SPI 功能。 此外、MISO 线上有一个上拉电阻器。 连接了在片选、时钟和 MOSI 线路上测量的波形、我还将 MISO 线路上包含在内。  

我将发送 对寄存器6的简单读数、因为我要修改器件的增益设置、所以更容易读取寄存器、修改所需的位并将其写回。  

但是、我从 DRV 芯片什么也不会得到...波特率对于芯片来说太慢了。 逻辑线将设置为3.3伏以表示高电平。  

已对布线进行三重检查。 启用 DRV 芯片。 这是另一个"头发拉"事件,我跑出来的头发...

"我怎么知道的?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的波形非常嘈杂、以至于我认为您可能违反了这些引脚的绝对最大值?

    此致、

    Yara