This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:多通道 H 桥驱动器

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876, DRV8906-Q1, DRV8847, DRV8876-Q1, UCC27624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1486397/drv8876-multi-channel-h-bridge-driver

器件型号:DRV8876
主题中讨论的其他器件: DRV8906-Q1DRV8847UCC27624

工具与软件:

您好!
我正在寻找4至8 (6为首选)通道半桥驱动器。 每个输出通道均由一个逻辑输入控制。 该芯片需要内置电荷泵才能驱动100%高电平。 最好采用鸥翼式封装。

DRV8876看起来像是用于双通道半桥驱动器。

谢谢!
Glen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Glen、

    DRV8906-Q1电机驱动器看起来可能非常合适。 这是一款具有高级诊断功能的40V、6A 6通道半桥电机驱动器、具有独立的半桥控制、并采用 HTSSOP 封装。

    DRV8906-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

    PWP0024 PWP (R-PDSO-G24) 4224742 (修订版 A) 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、但我希望"每个输出通道都由逻辑输入控制"。 DRV8906输出由 SPI 通信控制。

    Glen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Glen、

    我们没有很多具有独立半桥控制的6通道电机驱动器是 GPIO。 我建议使用 DRV8847、这是一款具有电流调节和独立半桥控制功能的18V、2A 双路 H 桥电机驱动器。  

    DRV8847数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

    电压和电流要求是什么? 负载类型和应用是什么?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提一下、我要输出0/24V、因此 DRV8847将无法工作(限制为18V)。 我说不需要电机驱动器;我正在寻找可以将 CMOS 逻辑信号转换为0和24V 的器件。 我要输出6个信号。 我认为有人会制作芯片来做这个、但可能不会。 我最终可能会使用(3)个 DRV8876-Q1芯片来转换6个信号。

    谢谢!
    Glen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、 UCC27624看起来非常好。 简单并可处理2个通道。 如果您还有更好的事情、请告诉我。

    THX:
    Glen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Glen、

    很高兴您找到了适合您的应用的内容。 我认为这是一个很好的解决方案。 如有任何其他问题或疑虑、请联系我们。  

    此致!

    David