This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:DRV8353R 进入了 OTS、但在夜间让其凉爽后无法正常工作。

Guru**** 2604485 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485254/drv8353r-drv8353r-went-into-ots-and-isnt-working-after-i-let-it-cool-over-night

器件型号:DRV8353R

工具与软件:

我们一直使用 DRV8353R 在48V 的电压下驱动逆变器电路、并且电流被限制为仅1A。我们首先使用100 mA 拉电流和200 mA 灌电流来驱动 MOSFET。 首先、完成各个 MOSFET 开关、VGS 和 VDS 曲线显示出积极的结果。 我们继续进行开关操作、缓慢增大400 mA 拉电流和600 mA 灌电流的驱动电流。 针对单独的 MOSFET 开关和半桥驱动获得了积极的结果。 然后、我们继续在相同的电流设置下以6.25us 的死区时间驱动高侧和低侧开关。 经过一段时间后、在 VGS 曲线上观察到抖动、但 VDS 曲线上没有太多过冲(大约2V)。 我们继续进行测试、一段时间后、IC 进入热关断状态、相应的故障位变为低电平。 我们让系统在夜间降温、然后第二天开始工作。 驱动器仍显示 OTS 位为低电平、无法清除 FAULT 位。 可能的原因是什么、它是否仍然可以运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arjun、

    您是否尝试过重启器件? 完全解除 VM 的电源、然后重新启动? 有趣的是 OTS 位没有被清除。 您是否尝试过以下操作?

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我已尝试使用 tRST 的使能脉冲将 IC 复位、但观察不到任何变化。 我们可以观察到 VGLS 电压波动以及 VCHP 和 VCPL 电压波动。 我想驾驶员正在尝试操作电荷泵、但由于 OTS 故障、无法操作。 我们已按照数据表尝试了每种方法来清除故障、但未观察到任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arjun、

    您是否尝试过关闭 IC 的电源?

    您是否正在测量 nfault 引脚电压以确认已设置故障?

    此致!

    Akshay