This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1EVM:故障恢复后、NPOR 位处于高电平状态

Guru**** 2605995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481065/drv8912-q1evm-npor-bit-is-in-high-status-after-fault-recovery

器件型号:DRV8912-Q1EVM

工具与软件:

你(们)好

是否存在任何导致的情况 NPOR 位使其保持高电平 器件从故障中恢复后会发生什么?

以下是我所做的:

  1. 将 OUT1连接到 GND 触发 μ→驱动器 OCP 故障 .
  2. 提供23V - 3A 触发 μ→驱动器 OVP 故障 .
  3. 之后 所有条件均恢复正常  使用 CLR_FLT 清除故障 .
    • OCP 和 OLV 故障已清除 .
    • OUT1重新导通、VDD 保持稳定 .

     -->但是 NPOR 位仍然很高 无法通过 CONFIG_CTRL 寄存器清除 .

NPOR 保持高电平的具体原因。  我当前正在使用 DRV8912_EVM 测试目的。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您可以检查 GUI 的寄存器页面吗?  

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinva:

    很抱歉响应延迟。 我能够通过 再次将 nSLEEP 引脚锁存到高电平状态来解决此问题。 但是、我还有一个问题、希望您能够深入了解。

    OLD 检测机制是否用于控制继电器? 我已将继电器连接到 HS OUT1信号、驱动器报告 OLD 故障。

    如果你能就这一问题提供任何指导、我将不胜感激。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问并提供最新信息。 您是否可以针对新问题生成新的 E2E 帖子? 此帖子将在将来提交、因此我想针对新问题移动新帖子。 我们的团队(包括我)将为您提出的新问题提供支持。

    我建议澄清您如何连接负载/继电器.. 哪个版本。 在正常的有源 OLD 中、如果驱动电流小于9mA (typ)、您将看到 OLD 标志.FYI。