This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:无论是否具有集成电桥、与12V 和48V 系统(H 桥)兼容的电机驱动器作为通用 IPD?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300-Q1, DRV8329-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485968/drv8245-q1-motor-drives-compatible-with-both-12v-and-48v-systems-h-bridge-as-a-common-ipd-either-with-or-without-an-integrated-bridge

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

是否有适合在 H 桥中用作常见 IPD 的电机驱动器与12V 和48V 系统兼容? 它们可以包含或排除集成桥接器。 如果存在集成电桥、则应提供13V、27A 的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameena:

    感谢您的提问。 您能告诉我们此申请的最终应用是什么吗?

    谢谢!

    Ibinu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电机驱动器用于驱动车门模块的电动车窗电机。
    此外、 我正在寻找一款具有48V 电源、符合汽车标准的驱动器、而不包含用于电动车窗电机的集成电桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameena:

    输出电流是27A 峰值还是 RMS? 如果是峰值电流、那么预期 RMS 电流是多少?

    虽然我们的有刷和步进电机驱动器没有额定电压为48V 的栅极驱动器、但如果您对该解决方案感兴趣、我相信无刷步进电机驱动器团队也有一些栅极驱动器。 如果您愿意、请告诉我、我会将您转交给 BLDC 电机驱动器团队、以便他们为您推荐一些最适合您系统的器件。 如果您想达到峰值、BLDC 团队的解决方案会像 DRV8300-Q1、DRV8329-Q1等。

    此致、

    约书亚