This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:查询和放大器;针对栅极控制器应用的 DRV8262的设计支持

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1, DRV8262, DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485132/drv8262-enquiry-design-support-regarding-drv8262-for-gate-controller-application

器件型号:DRV8262
主题中讨论的其他器件: DRV8714-Q1、DRV8718-Q1

工具与软件:

我计划使用 DRV8262 内容 栅极控制器 以便我需要对其进行控制  实际上可以使用两个电机 或者会与 8A 持续电流 每个  或一个电机 或者会与 16A 连续电流、  频率 24V。

基于我的评估 DRV8262 非常适合我的应用。 不过、请你就以下问题提供指导、然后再继续:

  1. 适用性检查 :是的 DRV8262DDV 考虑到电流和电压要求、是最适合我的应用的选择?
  2. 并行输出配置 :对于单个 16A 电机 我能安全吗 并联两个输出 PWM 信号来驱动单个电机?
  3. 单/双模式的软件配置 :可以配置、而不是使用跳线、DNP 组件或硬件修改 单路/双路 H 桥模式 完全通过软件设置?

感谢您抽出宝贵的时间、期待您的答复。

.
谢谢、此致
Satheesh Ramasamy
Yaazhiyal 嵌入式控制和物联网解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satheesh、

    1. DRV8262DDV 是我们的高电流额定值器件之一、配备了集成 FET。 如果您不需要集成式 FET、我们的栅极驱动器(例如 DRV8714-Q1)将提供更多选择。  

    https://www.ti.com/product/DRV8714-Q1 

    集成器件的主要问题在于它们在长时间大电流消耗下的热性能。  

    2.可以并联 H 桥、为单个有刷直流电机提供更高的电流。 但是、困难的问题是您需要16A 多长时间?

    DRV8262有一个瞬态热阻抗表、其中显示了有无 PWM 和连续直流运行时的电流能力。 这些值显示了器件在不触发过热故障的情况下能够绘制的内容。  

    3. MODE1 引脚在双路 H 桥和单路 H 桥运行模式之间进行选择。 要选择双路 H 桥、MODE1 = 0和单路 H 桥 MODE1 = 1。 输入逻辑电平电压可以在数据表的电气特性部分下找到。 否、MODE1引脚无法通过软件进行配置、必须是 GPIO。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供的宝贵信息。 我目前正在收集详细的规格信息、以便为我们的应用选择最合适的栅极驱动器。

    我们在中使用栅极控制器 工业应用 其中 较大的栅极 需要长时间运行、通常运行 每个实例40秒至1分钟 . 考虑到这一要求、您可以推荐最合适的方法吗 TI 栅极驱动器/集成式驱动器  是否满足以下电机规格?

    • 电机类型: 有刷直流
    • 电压: 24V
    • 电源: 250瓦
    • 所需的完整电流持续时间: 40秒至1分钟

    此外、我查看了 热阻抗表 部分、但其中大多数只提供的数据 10秒运行 . 我怎么会这样呢 计算热性能 的公式 1分钟操作 ? 您能提供有关评估的指导吗 连续热处理 选择低于1GHz?

    期待您的见解。

    此致、
    Satheesh Ramasamy
    Yaazhiyal 嵌入式控制和物联网解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satheesh、

    对于我们的某些集成器件、我们在数据表中提供了瞬态热表、但没有提供给栅极驱动器。 建议在其中一个 EVM 上按照确切的设置使用您的负载类型评估热性能。 我们目前仅为 DRV824x-Q1系列器件提供了一个估算结温的热计算器。

    我认为、根据所需通道的数量、DRV8714-Q1或 DRV8718-Q1可能是不错的选择。 如前所述、我会先看一下 EVM 上的性能评估。 由于栅极驱动器上具有外部 FET、因此热性能要好得多、并且允许更高的持续电流。

    DRV8714S-Q1EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致!

    David