This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:通过 PWM 触发

Guru**** 2597295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1488975/drv3901-q1-triggering-through-pwm

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

您好!

我想使用 TRG1和 TRG2引脚触发部署。

1.如何选择 TRG1和 TRG2的部署电流和部署时间

2.如何配置 TRG1和 TRG2的部署速率?

3. TRG1和 TRG2的部署电流和时间是否不同? 假设如果存在有效的 TRG1、则需要持续2ms 的1.2A 电流、如果存在有效的 TRG2、则持续0.5ms 的1.75A 电流是否可以这样配置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    感谢您的提问。

    部署是一项单一功能、一旦在 TRG1和 TRG2引脚上匹配部署模式、就会进行部署。

    是否要尝试对每个 TRG 引脚采用不同的部署设置?

    谢谢!

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu:

    部署模式与部署电流和时间有何关系?

    是、 尝试针对每个 TRG 引脚采用不同的部署设置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    感谢您的澄清。

    部署设置是单一设置、可通过 SPI 寄存器(DEPLOY_ISEL)进行配置。

    可以通过 TRG_SEL 设置触发机制、如下所示

    举个例子、如果 TRG_SEL 为3h、那么当 TRG1为高电平且 TRG2为低电平时、将根据 DEPLOY_ISEL 设置发生触发。

    希望这一点得到澄清。

    您能否确定系统为何需要两种单独的部署模式?

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu:

    好的、假设我选择了 TRG_SEL 3h、并且要使用 SPI 命令进行部署。 如何才能做到这一点?

    我想知道的是可能的单独部署模式。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    对于 TRG_SEL 3h、也可以通过 SPI 命令进行部署。 如表所示、  (TRG1 = Hi AND TRG2 = Lo)或 SPI 命令将发生部署。

    但是、部署模式是相同的。

    谢谢!

    Ibinu