This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8932PEVM:无法使用 IC 驱动低频24V 电磁阀。 阀不同步/在逐周期控制中持续接合

Guru**** 2597285 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8932, DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485679/drv8932pevm-unable-to-drive-a-low-frequency-24v-solenoid-valve-with-the-ic-valve-out-of-sync-constantly-engaged-in-cycle-by-cycle-control

器件型号:DRV8932PEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8932DRV3946-Q1

工具与软件:

您好的论坛。

我需要您的帮助、因为我需要使用 DRV8932驱动低频(1Hz 至150Hz) 24V - 500mA 电磁阀、但我在使用逐周期方法驱动它时遇到了问题。

MCU 向 IN1提供占空比为40%(高200ms /低300ms)的2Hz 数字信号。

我想尝试数据表第16页中描述的方法。 其中:"同样、可以通过控制 INx 引脚脉冲宽度来控制流经接地负载的电流-
INx = 1时电流增加、INx = 0时电流衰减。"

但会出现以下问题:

阀在第一个循环中接合、然后不关闭。

阀在顶部有一个输出 LED、它显示与 MCU 输出同步的准确时序、但阀会费不会跟随 MCU。

连接器内部有续流二极管。

通过使用 VREF、我已经看到、与 VDD 连接后、阀开始第一个循环打开/关闭(不同步)、然后保持接合。

 请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法忽略的是如何从 固定关断时间电流斩波传递到逐周期模式。

    最后一点是、我有一款预量产 IC、如本文中所述: https://e2e.ti.com/f/1/t/1054194

    我已经看到引脚20/21暴露在接头中、并标记为 DECAY1/BDECAY/EN1和 DECAY0/ADECAY/MODE、但在数据表中、该引脚未连接、并且找不到它们有效执行的操作、因为它们实际上确实连接到了板载 MSP430 MCU。

    非常感谢。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您在该论坛中发帖。

    [quote userid="385531" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485679/drv8932pevm-unable-to-drive-a-low-frequency-24v-solenoid-valve-with-the-ic-valve-out-of-sync-constantly-engaged-in-cycle-by-cycle-control 我需要您的帮助、因为我需要使用 DRV8932驱动一个低频(1Hz 至150Hz) 24V - 500mA 电磁阀、但我在使用逐周期方法驱动它时遇到了问题。[quote userid="385531" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485679/drv8932pevm-unable-to-drive-a-low-frequency-24v-solenoid-valve-with-the-ic-valve-out-of-sync-constantly-engaged-in-cycle-by-cycle-control

    MCU 向 IN1提供占空比为40%(高200ms /低300ms)的2Hz 数字信号。

    我想尝试数据表第16页中描述的方法。 其中:"同样、可以通过控制 INx 引脚脉冲宽度来控制流经接地负载的电流-
    INx = 1时电流增加、INx = 0时电流衰减。"

    [报价]

    当负载从 OUTx 连接到 GND 时、基于 ITRIP 的内部电流调节将不起作用-需要从 OUTx 连接到 VM 的负载。 VREF 在该配置中没有影响。

    通过负载(螺线管)的平均电流将基于 PWM 驱动的占空比。 改变占空比将改变平均电流。 这将是开环电流控制。

    [报价用户 id="385531" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485679/drv8932pevm-unable-to-drive-a-low-frequency-24v-solenoid-valve-with-the-ic-valve-out-of-sync-constantly-engaged-in-cycle-by-cycle-control "]

    但会出现以下问题:

    阀在第一个循环中接合、然后不关闭。

    [报价]

    这不是预期行为吗? 除非通过螺线管的电流降至保持电流水平以下、否则螺线管将保持导通状态。 我们是否可以使用电流探头查看线圈电流的电流波形?  

    要停用螺线管、关断时间必须长于电流衰减至保持电流所需的电流衰减时间、这取决于螺线管的 L/R 时间常数。  

    应用的预期是什么? 例如、使用2Hz PWM 输入时、螺线管是否应在 PWM 导通和关断的情况下导通和关断? 为此、您应设计具有全桥的螺线管驱动器、以便可以强制电流快速衰减。 我希望我能正确理解您的应用要求。 请澄清是否不同。  

    [报价 userid="385531" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485679/drv8932pevm-unable-to-drive-a-low-frequency-24v-solenoid-valve-with-the-ic-valve-out-of-sync-constantly-engaged-in-cycle-by-cycle-control/5705051 #5705051"]

    最后一点是、我有一款预量产 IC、如本文中所述: https://e2e.ti.com/f/1/t/1054194

    我已经看到引脚20/21暴露在接头中、并标记为 DECAY1/BDECAY/EN1和 DECAY0/ADECAY/MODE、但在数据表中、该引脚未连接、并且找不到它们有效执行的操作、因为它们实际上确实连接到了板载 MSP430 MCU。

    [报价]

    EVM 中的特定预量产器件与生产器件具有相同的功能。 关于这些引脚20/21、请忽略。 此 EVM 布局用于该系列中的其他几种器件型号、因此可连接到 MSP430。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好穆鲁加维尔,首先感谢你详尽的答复。 我花了一些时间做一些测量并得出结论,所以很抱歉这么晚的答复。

    是的,该阀门是一种简单的推挽式电磁阀,必须接合,然后释放时没有延迟分离:它在工业环境中用于精确分配压力 aereosol ,因此关闭后的任何延迟都会产生不准确的剂量;它必须精确地遵循 PWM 输入:该阀门是24V AC- 10W 阀门(连接器中有 LED 和嵌入式飞轮二极管- https://shop.murrelektronik.com/en/Connection-Technology/Valve-Connectors/With-open-ended-wires/MSUD-valve-plug-A-18mm-with-cable-7000-18021-6360500.html)

    我曾错误地认为、在半桥连接中使用可以带来一些好处(单个芯片中有8个驱动器-通过提供更少的保持电流降低温度、某种诊断-非常重要-阀短路或 oc)、但由于在1:1 PWM 输入 PWM-OUT 情况下、我应该使用更高的 PWM 频率、因为在原始模式下、如 TI 的文章中所述: " 相对 MOSFET 中的循环负载电流可能不足以快速衰减电流、这会导致柱塞释放延迟"。

    您认为使用更简单的高侧或低侧 MOSFET 是更好的解决方案吗? TI 的产品系列是否有一些同时具有诊断功能的驱动器?

    检测阀门损坏或堵塞等非工作阀门是额外的价值。

    此致、再次感谢您清除我的疑虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    欢迎您!  

    您认为使用更简单的高侧或低侧 MOSFET 是更好的解决方案吗?

    使用 HS 或 LS FET、您将面临同样的问题:无法足够快地衰减电流以使磁场立即崩溃。  

    TI 的产品系列是否有一些同样具有诊断功能的驱动程序?

    我们提供 DRV3946-Q1、这是  一款具有电流调节、钳位和诊断功能的双通道汽车螺线管驱动器。 谢谢你。

    此致、Murugavel